Brasil | español

Ostfildern, 6 mar. 2018

Pilz en la Hannover Messe 2018, pabellón 9, stand D17: La fábrica del futuro es modular

Del 23 al 27 de abril de 2018, Pilz presenta en la Hannover Messe soluciones de automatización innovadoras para la fábrica del futuro bajo el lema "We automate. Safely." El "sistema modular de puertas protectoras" es el tema central de la feria de este año. En este contexto, Pilz presenta su nueva variante del sistema de protección de puertas preparado para Industrie 4.0 PSENmlock. El experto en automatización exhibirá además novedades en las áreas de tecnología de control y accionamiento y dedicará especial atención al tema "Human-Robot Collaboration".

Con el "sistema modular de protección de puertas" pueden diseñarse soluciones de protección de puertas a medida de cada aplicación. Para ello se dispone de un abanico de componentes flexibles que pueden combinarse en función de los requisitos. Se trata de los sensores de puertas protectoras PSENslock y PSENmlock.

Solución de puertas protectoras 4.0
La nueva variante del sistema de protección de puertas seguro PSENmlock con conexión serie es económica de instalar gracias a la reducción del volumen de cableado. Como accesorio opcional puede elegirse entre dos versiones de desbloqueo de alineación. La solución de protección de puertas se completa con el diagnóstico completo que ofrece la herramienta Safety Device Diagnostics (SDD). Con SDD es posible controlar selectivamente el bloqueo de sensores individuales de la cadena en línea con el concepto modular de Industrie 4.0. Los visitantes del stand de Pilz podrán ver en directo el modelo de sistema de puertas protectoras PSENmlock.

Otra de las novedades que se presentarán en Hannover y que forma parte del paquete de soluciones es la unidad de pulsadores PITgatebox, que simplifica el manejo y control de sistemas de protección de puertas. Se utiliza para controlar órdenes de activación, parada o acuse de la máquina o instalación. Las variantes preconfiguradas con diferentes combinaciones de pulsadores, interruptores de llave y pulsadores de parada de emergencia brindan máxima flexibilidad para aplicaciones específicas. La PITgatebox se convierte en una solución de protección de puertas modular y a medida de manos de un solo proveedor especialmente si se combina con los sistemas de protección de puertas seguros PSENmlock y PSENslock.

Puente para fábrica conectada en red: Safe and Secure
Además de la modularización, es la seguridad el factor que debe garantizar la protección y la disponibilidad necesaria de la Smart Factory. En Hannover, Pilz presenta su planteamiento integral en materia de Safety & Security. La novedad es la solución de hardware Pilz SecurityBridge con funciones de cortafuegos. Con ella, Pilz ofrece protección eficaz contra ciberataques y acceso no autorizado a través de la red para los microcontroles configurables PNOZmulti y el sistema de automatización PSS 4000.
Además de Security, el usuario se beneficia de una mayor disponibilidad de la instalación al transmitirse solo los datos necesarios (configuración autorizada y datos de proceso).

La familia de productos PNOZmulti 2 amplía el volumen de funciones
En la Hannover Messe, Pilz presenta dos módulos nuevos para los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2; uno para la supervisión segura de aplicaciones de prensas y otro para la supervisión segura de valores de proceso.
Otra de las novedades que Pilz presenta en el stand es el módulo de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT para la supervisión segura de prensas mecánicas. Destaca la posibilidad de configurar un programa de módulos (mIQ) independiente que se ejecuta a nivel local en el módulo de prensa con tiempos de ciclo mucho más cortos y favorece tiempos de reacción muy cortos.

El módulo de entrada analógico seguro PNOZ m EF 4AI, por otra parte, es el nuevo miembro de la familia de microcontroles seguros. Primicia mundial: por primera vez se incluyen funciones aritméticas, como la formación del valor medio o el cálculo de presiones diferenciales, para facilitar la configuración de los valores analógicos y obtener un diagnóstico más claro.
El módulo está diseñado para la supervisión segura de valores de proceso y captura y supervisa de forma segura cualquier variable de proceso, como presión, temperatura, nivel de llenado o velocidad y carga de cables hasta PL e y SIL CL 3.

"Lean management" de la energía de accionamiento
Otra de las novedades del programa de accionamientos del proveedor de automatización de Ostfildern es el acumulador de energía PMCenergy SD. Su uso en combinación con los servoamplificadores PMCprotego D o PMCtendo DD5 de Pilz ahorra energía. El acumulador de energía captura y almacena la energía de frenado generada sin producir perturbaciones en el sistema. Dada la facilidad con que se interconectan los circuitos intermedios de los servoamplificadores, es suficiente un acumulador de energía por grupo de ejes. Los acumuladores PMCenergy SD disponen además de módulos adicionales con los que ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento. Se trata, pues, de una solución económica y amoldable especialmente para máquinas e instalaciones de grandes dimensiones.

Robótica segura al alcance de la mano
Hasta hace poco era impensable que existiesen robots capaces de dejar objetos en la mano de personas con total seguridad. En Hannover, Pilz demuestra el funcionamiento seguro de la "Human-Robot Collaboration" (HRC) y explica los pasos que deben tenerse en cuenta con vistas a la obtención del Marcado CE para aplicaciones robóticas. En este contexto, Pilz expone además su programa completo de servicios relativos a la HRC.

Una filial de Pilz también en México
Pilz tiene 40 filiales regionales repartidas por todo el mundo y México, el país invitado este año a la Hannover Messe, no es una excepción. La filial de Pilz ubicada desde 1999 en Tlalnepantla, cerca de Ciudad de México, tiene en los servicios una de sus principales actividades comerciales. Clientes de prestigio de diferentes sectores, entre ellos el automovilístico, alimentario, sanitario e higiénico, además del farmacéutico, papelero y metalúrgico, han apostado por los conocimientos y la experiencia de Pilz.
"México resulta especialmente atractivo para las empresas y los inversores alemanes. Nuestra prioridad son soluciones completas para la reconversión de maquinaria y prensas," explica Samuel Cruz, director de Pilz de México desde finales de 2015.

Pilz expone en el stand D 17 del pabellón 9. Encontrará más información aquí

La fábrica del futuro es modular: en la Hannover Messe, Pilz exhibe soluciones de automatización innovadoras para el bloqueo de puertas protectoras, entre ellas sistemas de protección de puertas y sensores seguros
La fábrica del futuro es modular: en la Hannover Messe, Pilz exhibe soluciones de automatización innovadoras para el bloqueo de puertas protectoras, entre ellas sistemas de protección de puertas y sensores seguros

La fábrica del futuro es modular: en la Hannover Messe, Pilz exhibe soluciones de automatización innovadoras para el bloqueo de puertas protectoras, entre ellas sistemas de protección de puertas y sensores seguros

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de