Brasil | español

Ostfildern, 2 nov. 2017

Los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 ahora con comunicación vía SafetyNET p: conexión segura en el sistema

Los microcontroles configurables PNOZmulti 2 de Pilz ya pueden vincularse a través del Ethernet seguro en tiempo real SafetyNET p. Los módulos de ampliación PNOZ m EF SafetyNET permiten vincular hasta 16 dispositivos base y hacen posible así la conexión y transmisión de datos segura a través de los microcontroles. La configuración de la red se realiza con la herramienta de software PNOZmulti Network Editor. La manera más sencilla de configurar proyectos. A través de módulos Multi-Link es posible integrar además sistemas PNOZmulti Mini y PNOZmulti en la red.

Es posible implementar hasta 16 sistemas PNOZmulti 2 en topología lineal. Esta conexión rápida de datos se caracteriza por un interface de datos de estructura transparente cuyas entradas y salidas están configuradas con 128 y 32 bits, respectivamente. A través de un interface RTFL se intercambian datos de 32 bits. De este modo se posibilita la reducción de los tiempos de ciclo de la aplicación y la interconexión segura y sencilla de instalaciones modulares.

Módulos para todos los sistemas y tamaños
Los dispositivos base PNOZ m B0 y PNOZ m B1 de los microcontroles PNOZmulti 2 necesitan un solo módulo de ampliación PNOZ m EF SafetyNET por dispositivo base para la comunicación. Los dispositivos base pueden combinarse libremente.
El usuario necesita menos módulos de interface y maneja en todo momento una estructura clara y ordenada. De este modo es posible realizar de manera rápida y sencilla incluso grandes instalaciones.
Además de conectar los dispositivos base de los microcontroles PNOZmulti 2, los módulos de ampliación Multi-Link permiten integrar los dispositivos base PNOZmulti y PNOZmulti Mini en la red. La ampliación de las partes existentes de la instalación con una red SafetyNET p se convierte en una operación muy sencilla.

La comunicación del proyecto por la mano
La herramienta de software PNOZmulti Network Editor, que se inicia directamente en el PNOZmulti Configurator, simplifica la interconexión de todos los datos y permite configurar tanto redes SafetyNET p como el acoplamiento entre proyectos. Una vez cargados los sistemas PNOZmulti, la red SafetyNET p está operativa y brinda protección de las máquinas e instalaciones hasta el nivel de seguridad PL e / SIL CL 3.

Más información sobre el producto en la E-Shop, bajo Módulos de comunicación PNOZmulti-2

Pilz expone en el stand 370 del pabellón 9. Más información en: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Los microcontroles configurables PNOZmulti 2 cuentan ahora con la novedad del módulo de ampliación PNOZ m EF SafetyNET para la transmisión segura de datos a través de SafetyNET p.
Los microcontroles configurables PNOZmulti 2 cuentan ahora con la novedad del módulo de ampliación PNOZ m EF SafetyNET para la transmisión segura de datos a través de SafetyNET p.

Los microcontroles configurables PNOZmulti 2 cuentan ahora con la novedad del módulo de ampliación PNOZ m EF SafetyNET para la transmisión segura de datos a través de SafetyNET p.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de