La digitalización de la industria ferroviaria no se detiene. Los procesos digitalizados automáticos aumentan la puntualidad y fiabilidad del tráfico ferroviario. Ponemos nuestros conocimientos al servicio de la evolución hacia el "Ferrocarril 4.0".
22 ago. 2018
Soluciones para "Ferrocarril 4.0"
Los sistemas de enclavamiento son el centro neurálgico de cualquier red ferroviaria. Sin ellos no podría concebirse un tráfico ferroviario regulado. Con ayuda de modernos sistemas de mando y seguridad controlan cambios de agujas, señales, pasos a nivel y gestionan la circulación de los trenes. Para un cliente hemos planificado e implementado una solución de control remoto. Desde un puesto de enclavamiento centralizado, ahora se controlan a distancia dos sistemas de enclavamiento como si estuvieran siendo operados localmente. Esto ha sido posible gracias a nuestro sistema de automatización seguro PSS 4000-R. Después de integrarlo en la infraestructura de control existente, la puesta en marcha se realizó "on-the-fly" en pleno servicio. El tráfico ferroviario no se vio limitado en ningún momento.
Y no solo el tráfico ferroviario, también la preparación de trenes se beneficia del enorme potencial de las soluciones de control digitales. Las nuevas tecnologías hacen posible, por ejemplo, una prueba de frenado automática. Gracias a ello se reducen las fuentes de errores, se agiliza la preparación de los trenes y los trenes ganan en fiabilidad. La puntualidad y la fiabilidad del tráfico ferroviario salen claramente beneficiadas.
La clave para el éxito: digitalización y estándares europeos
La digitalización y los estándares europeos son la clave para aumentar la calidad del tráfico ferroviario sin que los costes se disparen. Este es el objetivo que persigue EULYNX, un consorcio compuesto por doce operadores europeos de infraestructuras ferroviarias. Paralelamente se pretende además introducir el protocolo de comunicación segura estandarizada RaSTA. Para seguir impulsando la divulgación de estos estándares, demostramos junto con nuestros socios de la industria ferroviaria la forma en que este protocolo favorece la comunicación entre sistemas de control de distintos fabricantes. Con esta certeza respaldamos el trabajo del consorcio EULYNX y la unión de la infraestructura ferroviaria europea.
Visite el stand de Pilz en la InnoTrans 2018
¿Le gustaría saber en qué otros ámbitos, además de "Ferrocarril 4.0", podemos ayudarle con nuestros conocimientos? No lo dude: visítenos del 18 al 21 de septiembre de 2018 en la InnoTrans de Berlín. Pida ahora cita con nuestro experto.

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de