Brasil | español

20 ago. 2018

Brexit: efectos en normativas y certificados

¡Llega el Brexit! La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede suponer un impacto importante para los fabricantes de máquinas e instalaciones.

No existe todavía una decisión concluyente sobre la acreditación de los organismos notificados británicos (Notified Bodies) y la validez de los certificados de examen de tipo CE/UE británicos en el momento en que se produzca la salida de la UE.

La planificación actual prevé como final de la fase de transición el 30 de marzo de 2019. Sin embargo, es probable que el plazo se alargue hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando exista un acuerdo contractual entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Hasta esa fecha, el Reino Unido seguirá formando parte del mercado interior europeo y está obligado a aplicar y transponer a derecho nacional toda la legislación europea, incluidas las normativas y Directivas europeas y normas armonizadas relevantes.


¿Qué sucederá si no se llega a un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido?

En el supuesto de un Brexit duro, en la fecha clave se aplicará el siguiente procedimiento a los organismos notificados en el Reino Unido y a los certificados de examen de tipo CE/UE emitidos por ellos:

Según la legislación sobre productos de la Unión Europea, los organismos notificados deben estar establecidos en un Estado miembro y haber sido designados por una autoridad de notificación de un Estado miembro.

Los organismos notificados del Reino Unido perderán su estado de "EU Notified Bodies" y se eliminarán de la base de datos NANDO.

Los certificados de examen de tipo CE/UE que hayan sido expedidos por un organismo notificado del Reino Unido antes de la fecha clave del BREXIT dejarán de ser válidos.

Será preciso solicitar un nuevo certificado de examen de tipo CE/UE a un organismo notificado UE. Alternativamente, el titular del certificado puede intentar solicitar la transferencia de la documentación de examen completa por medio de un acuerdo contractual entre el fabricante, el organismo notificado del Reino Unido y un organismo notificado de la UE. Sin embargo, es razonable suponer que será muy improbable que se produzca una transferencia sin una verificación exacta de la plausibilidad y eventuales verificaciones por parte del organismo notificado receptor.

Los constructores de máquinas e instalaciones que monten componentes, grupos o incluso máquinas completas con certificados de examen de tipo CE/UE británicos deben seguir con atención las novedades que se produzcan durante el proceso de salida del Brexit.


¿Qué impacto tiene el Brexit en los productos de Pilz?

Los componentes de seguridad de Pilz no están afectados por el Brexit porque Pilz no ha recabado ningún certificado de examen de tipo CE/UE de organismos notificados británicos.


¿Necesita información más detallada?

Encontrará más información en el sitio web de la Unión Europea.

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products

Brexit
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de