Brasil | español

4 ago. 2015

Nueva generación PSENvip 2

La nueva generación del sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 proporciona ventajas en forma de manejo más sencillo y productividad más alta.

El sistema de protección basada en cámaras PSENvip es una solución integrada para la supervisión y el control eficaz de prensas plegadoras. Con la nueva generación PSENvip 2, el usuario se beneficia de mejoras en el manejo y la productividad.


Manejo sencillo

La puesta en marcha y la configuración completa de PSENvip 2 se realizan directamente a través de un interface web del control de la prensa plegadora. De este modo, el operador puede realizar todos los ajustes a nivel centralizado. El diseño compacto de PSENvip 2 favorece un montaje flexible y que el receptor pueda colocarse siempre directamente junto al display del control de la prensa plegadora para poder ajustarlo cómodamente.


Máxima productividad y disponibilidad de la maquinaria

La unidad de evaluación con la rápida función FAST está integrada ahora en el sistema de automatización PSS 4000. De esta forma se minimiza el tiempo de desconexión del sistema de protección y la carrera de marcha inercial de la herramienta plegadora. Asimismo, se reduce considerablemente el volumen de cableado. Con características como una estructura mecánica resistente, la innovadora iluminación LED del emisor y la óptica sincronizada en el lado del receptor, PSENvip 2 garantiza una disponibilidad muy alta de la maquinaria y contribuye a aumentar la productividad.
Además de la variante con el módulo de evaluación básico, PSENvip 2 se suministra también con un módulo de evaluación productivo que contiene funciones adicionales como, p. ej., el muting dinámico.


Las ventajas a primera vista:

  • todos los ajustes pueden ejecutarse en un puesto centralizado
  • forma compacta para un montaje flexible
  • adaptación flexible a cada aplicación mediante numerosos módulos de E/S
  • aseguramiento del tiempo de desconexión más corto del sistema de protección y de la carrera de marcha inercial más corta de la herramienta plegadora
  • minimización del volumen de cableado
  • alta disponibilidad de la maquinaria y alta productividad
  • máxima seguridad para prensas plegadoras

 

Más información:

Sistema de protección basada en cámaras PSENvip

Nueva generación sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2