Hannover Messe 2025

Datum: 31.03.2025 - 04.04.2025

Pilz auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE

Auf der „Hydrogen + Fuel Cells EUROPE“ zeigen mehr als 500 Aussteller in Halle 13 die vielseitige Anwendbarkeit und den Mehrwert von Wasserstoff und Brennstoffzellen in der industriellen Produktion. Die Hydrogen + Fuel Cells EUROPE findet im Rahmen der HANNOVER MESSE 2025 statt und zählt zu einer der führender Messeplattformen für Wasserstoff und Brennstoffzellen in Europa. 

Pilz präsentiert vom 31.03. bis 04.04.2025 in der Halle 13 am Stand D34 Lösungen aus dem Bereich der Funktionalen Sicherheit und der Industrial Security für die Überwachung und Steuerungen von Wasserstoffanlagen wie beispielsweise Elektrolyseure oder Wasserstofftankstellen.

Was Pilz für die Wasserstoffindustrie leistet:

Pilz ist Technologielieferant von Sicherheitssteuerungen bis SIL 3 nach der IEC 61511 und bietet ein breitgefächertes Angebot an Produkten und Software sowie maßgeschneiderte Lösungen für Herausforderungen wie der Authentifizierung von Nutzern, der Daten- und Netzwerksicherheit, bis hin zum Zugangsmanagement und der Betriebsartenwahl. Pilz berät bei der Überwachung von Sicherheitsfunktionen wie Druck, Temperatur, Strom, Spannung sowie Leck-, Gas- und Flammendetektion.


Termin vereinbaren:

Sie haben bereits ein konkretes Projekt, das Sie mit uns besprechen möchten? Vereinbaren Sie schon jetzt einen persönlichen Termin mit unseren Experten und sichern Sie sich auch gleich Ihr gratis Messe-Ticket!

Jetzt Termin mit unseren Experten vereinbaren

Jetzt kostenlosen Eintrittsgutschein sichern

Hannover Messe Logo

Veranstaltungsort:

Messegelände Hannover
Halle 13, Stand D34
www.hannovermesse.de

Mehr Informationen zum Thema Wasserstoffindustrie – Safe und Secure unter www.pilz.com/hydrogen

Unsere Messehighlights

Wasserstofftank

Funktionale Sicherheit für die Wasserstoffindustrie

Wasserstoff hat ein unglaubliches Potenzial, Sicherheitsvorkehrungen sind jedoch unumgänglich, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Die Sicherheit von Wasserstoffanwendungen muss ein wichtiges Thema für Zulieferer und Fertigungsunternehmen weltweit sein, um Mensch, Maschinen und Umwelt vor schwerwiegenden Schäden zu bewahren. 

Von „funktionaler Sicherheit“ spricht man, wenn die Sicherheit von der korrekten Funktion eines Steuerungssystems abhängt. Die funktionale Sicherheit betrachtet den gesamten Lebenszyklus von Sicherheitsschaltungen. Die Normen zur funktionalen Sicherheit umfassen die Risikoanalyse, die Spezifikation der Anforderungen, die Validierung, regelmäßige Funktionstests und die Inbetriebnahme. Pilz verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der funktionalen Sicherheit und kann Anwender dahingehend umfassend beraten.

 

Industrial Security für die Wasserstoffindustrie

Industrial Security beschreibt den Schutz von Produktions- und Industrieanlagen vor gewollten oder ungewollten Manipulationen. Pilz bietet ein breitgefächertes Angebot an Produkten und Software sowie maßgeschneiderte Lösungen, beispielsweise bei der Organisation von Maßnahmen für Maschinenzugänge und Mitarbeiterberechtigungen. Authentifizierung, Zutrittsmanagement, funktional sichere Betriebsartenwahl bis zur elektronischen Wartungssicherung. Und natürlich auch beim Schutz von Daten gegen unerlaubten Zugriff sowie gegen Hacker-Attacken auf Maschinen und Anlagen

Sicherheitsexperte mit Tablet vor einem Wasserstofftank

Expertenvorträge auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE

Referent auf dem Podium
Public Forum Technical Forum
Montag, 31.03.2025 | 14:40 – 15:00 Uhr

The challenge of implementing functional safety and industrial security in hydrogen applications

Albert Cot, Market Development Engineer, Pilz
Dienstag, 01.04.2025 | 14:40 – 15:00 Uhr

On the importance of functional safety and industrial security in the world of electrolysers

Thomas Braasch, Sales Engineer, Pilz

 

Partnerland Kanada auf der HANNOVER MESSE 2025

Unter dem Motto „The future’s here“ zeigt Kanada seine industriellen Stärken in Bereichen wie Automatisierung, Energie, digitale Transformation und grüne Technologien. Auch Pilz ist mit einer Tochtergesellschaft in Mississauga, Ontario, in Kanada vertreten und gestaltet die industrielle Transformation für eine grüne, digitale und nachhaltige Zukunft Kanadas mit.

Treffen Sie die Experten von Pilz Canada an unserem Messestand.

Jetzt Termin vereinbaren!

Logo Partnerland Kanada

Jetzt Expertentermin vereinbaren!

Persönliche Daten


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de