Umfassende Dienstleistungen für eine effiziente Instandhaltung sowie Komplettlösungen für maßgeschneiderte Retrofitmaßnahmen stehen bei Pilz auf der IN.STAND 2022 (18. und 19.10.) in Stuttgart im Mittelpunkt. Am zweiten Messetag bietet das „IN.STAND Fachforum Instandhaltung powered by Pilz“ Informationen aus der Praxis sowie Zukunftsthemen für die effiziente Instandhaltung, wie Industrial Security oder Digitalisierung.
Ostfildern, 16.08.2022
Pilz auf der Messe IN.STAND 2022: Effiziente und sichere Retrofitlösungen - Für mehr Produktivität und Sicherheit!
Pilz stellt Besuchern auf der IN.STAND sein umfassendes internationales Dienstleistungsangebot mit Beratung, Engineering und Schulungen vor. Das Angebot reicht von der sicherheitstechnischen Beurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung über die Erstellung eines Sicherheitsdesigns bis hin zur Umsetzung des Retrofits inklusive nachfolgend erforderlicher Schulungsmaßnahmen. Gemeinsam mit dem Anwender entwickelt Pilz die passenden Maßnahmen für dessen Maschinenretrofit.
Nachlaufmessung live vor Ort
Technische Sicherheitseinrichtungen müssen regelmäßig, aber besonders nach dem Umbau von Maschinen geprüft werden. Pilz übernimmt die gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen von Schutzeinrichtungen hinsichtlich Anbringung, Zustand und Funktion. Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, unterhält eine unabhängige, von der DAkkS akkreditierte Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020. Der Prozess für die Inspektion von Schutzeinrichtungen unterliegt diesen strengen Vorgaben. Zu den Schutzeinrichtungen gehören Not-Halt, Schutztüren, Zweihand-Bedienungen sowie optische Schutzeinrichtungen wie Lichtvorhänge, Laserscanner und kamerabasierte Systeme. Durch Nachlaufmessungen wird überprüft, dass vorgegebene Sicherheitsabstände dem aktuellen Zustand der Maschine entsprechen. Experten von Pilz führen diese Messung auf der IN.STAND für die Besucher live an einer Exzenterpresse durch, die auf den neuesten Stand der Technik umgebaut wurde.
Umfassendes Lösungspaket ergänzt Messeaufritt
Mit der Digitalisierung von Prozessen werden innovative Betriebs- und Wartungskonzepte immer wichtiger. Hierfür stellt das Automatisierungsunternehmen auf der IN.STAND effiziente und sichere Komplettlösungen vor. Darunter das modulare Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion, das ein effizientes Zugangs-Kontrollmanagement ermöglicht, das Safety- und Security-Vorgaben gleichzeitig abdeckt. Zugleich bietet Pilz mit PSEN ein umfassendes Sensorik-Portfolio, um Mitarbeiter durch die Absicherung von Zugängen vor gefährlichen Maschinenbewegungen zu schützen. In Stuttgart zeigen die Experten von Pilz, wie aus der Verbindung von Sensorik plus Steuerung eine sichere und wirtschafliche Komplettlösung entsteht. Anwender sparen Zeit und Kosten bei Implementierung und im Betrieb – Safety und Security inklusive.
Powered by Pilz: Das „IN.STAND Fachforum Instandhaltung”
Das begleitende „IN.STAND Fachforum Instandhaltung powered by Pilz“ findet am 19. Oktober auf der Messe statt. Experten aus Verbänden, Wissenschaft und Industrie stellen aktuelle Lösungen in der Instandhaltung vor, blicken auf die Bedeutung von Industrial Security sowie Digitalisierung und geben wertvolle Tipps aus der Praxis. Je nach persönlichem Schwerpunkt können alle Vorträge einzeln und ohne vorherige Anmeldung besucht werden und sind kostenlos.
Besucher können sich unter: www.messe-stuttgart.de/instand zur Messe, den Vorträgen des Fachforums sowie dem vielfältigen weiteren Rahmenprogramm informieren und für den Besuch auf der IN.STAND 2022 anmelden. Neu: Unter dem Motto "2 Fachmessen - 1 Ticket" haben die Besucher dieses Jahr die Möglichkeit, mit ihrem Ticket auch die parallel stattfindende Fachmesse „Arbeitsschutz Aktuell“ zu besuchen. Das Pilz-Team freut sich auf Sie!
Mehr Informationen zur Messe finden Sie hier
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: publicrelations@pilz.com