Lösungen für maßgeschneiderte Retrofitmaßnahmen und für eine effiziente Instandhaltung stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts von Pilz auf der IN.STAND 2021 (26. und 27.10.). Die Fachmesse für Instandhaltung und Services findet als Präsenzmesse in Stuttgart statt. Das durch Pilz initiierte und die Messe begleitende „IN.STAND Wissensforum powered by Pilz“ bildet das Rahmenprogramm.
Ostfildern, 27.08.2021
Pilz auf der Messe IN.STAND 2021, Stand 2D32: Effiziente Wartungs- und Retrofitkonzepte mit kompletten Lösungen - Für mehr Verfügbarkeit und Sicherheit!
Das „IN.STAND Wissensforum powered by Pilz“ sorgt für zusätzlichen Wissenstransfer: Das Vortragsportfolio umfasst Praxisthemen wie Sicherheitskonzepte für Bestandsmaschinen, Lösungen für Haftungsfragen oder auch digitale Wartungslösungen sowie weitere Zukunftsthemen für die effiziente Instandhaltung.
Wirtschaftlichkeit führt
Auf dem Messestand von Pilz können Besucher sich darüber informieren, wie ein maßgeschneidertes Retrofit die Verfügbarkeit und Sicherheit von Maschinen erhöhen kann: Durch den Einsatz sicherer Schutztürsysteme und intelligenter Sicherheitskomponenten für Zutrittskontrollen können Mitarbeiter bei notwendigen Instandhaltungsarbeiten geschützt und die Produktivität der Maschine gesteigert werden.
Stand der Technik als Ziel
Nachhaltiges Retrofit ist weit mehr als nur der Austausch von Verschleißteilen: Automatisierungslösungen und -systeme bestehend aus Steuerungen, Sensoren, Antriebstechnik oft in Kombination mit Visualisierung, optimieren Produktions- wie Handlingsprozesse sicher. Auf der Messe zeigt Pilz anhand einer sicherheits- und steuerungstechnisch komplett modernisierten Exzenter-Presse wie ein Retrofit in der Praxis umgesetzt werden kann.
Wartung und Betrieb sicher kontrolliert
Innovative Betriebs- und Wartungskonzepte werden durch die Digitalisierung von Prozessen immer wichtiger. Hierfür stellt das Automatisierungsunternehmen auf der IN.STAND 2021 komplette und sichere Lösungen vor. Darunter das modulare Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion: Es ermöglicht ein effizientes Zugangs-Kontrollmanagement, das Safety- und Security-Vorgaben gleichzeitig abdeckt. Das übernimmt die Ausleseeinheit PITreader, die im System die Zugangsberechtigung zur Maschine regelt: Ausschließlich berechtigte Maschinenbediener erhalten durch ihren individuellen RFID-Transponder-Schlüssel Zugang zur Maschine.
Den Zugang zur Maschine einfach und effizient gestalten
Mit der Absicherung von Zugängen zu Maschinen schützen Betreiber ihre Mitarbeiter vor gefährlichen Maschinenbewegungen. Pilz bietet dafür ein umfassendes Sensorik-Portfolio PSEN: vom Sicherheitsschalter zur Überwachung von Positionen und trennende Schutzeinrichtungen über die Flächen- und Raumüberwachung mit optischen Sensoren bis hin zum modularen Schutztürsystem mit unterschiedlichen Schutztürsensoren sowie Taster-Units und Zubehörteilen. In Stuttgart zeigt Pilz, wie aus der Verbindung von Sensorik plus Steuerung eine sichere und wirtschafliche Komplettlösung entsteht. Anwender sparen Zeit und Kosten bei Implementierung aller Komponenten und im Betrieb – Safety und Security inklusive.
Umfassendes Dienstleistungpaket ergänzt
Pilz stellt zudem sein umfassendes internationales Dienstleistungsangebot mit Beratung, Engineering und Schulungen vor. Experten von Pilz beraten zu sicherheits- und automatisierungstechnischen Fragen für alle Lebensphasen einer Maschine. Auf der IN.STAND stehen insbesondere die sicherheitstechnische Prüfung von Maschinen und Sicherheitseinrichtungen sowie Maschinenretrofits für den sicheren Betrieb von Maschinen nach Stand der Technik im Mittelpunkt.
Powered by Pilz: Das „IN.STAND Wissensforum”
Das begleitende „IN.STAND Wissensforum powered by Pilz“ findet 2021 als Präsenzveranstaltung auf der Messe statt. Das Forum beschäftigt sich mit den aktuellen Trendthemen für die Instandhaltung der Zukunft.
Besucher können sich hier zur Messe, den Vorträgen des Wissensforums sowie dem vielfältigen weiteren Rahmenprogramm informieren und für den Besuch auf der IN.STAND 2021 anmelden.
Finden Sie weitere Informationen zur Messe IN.STAND hier

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: publicrelations@pilz.com