Mit modularen Lösungen für Safety und Security können Gefahrenstellen individuell und zuverlässig abgesichert werden. Wie maßgeschneiderte Schutztürsysteme den Zugang zu Maschinen und Anlagen sicher regeln können, zeigt der Automatisierungsexperte Pilz auf den regionalen Fachmessen für Industrieautomation „all about automation“. Daneben ist das weltweit erste modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ in Losgröße 1 Teil des Messeauftritts. Das innovative Sicherheitsschaltgerät lässt sich individuell über das Onlinetool myPNOZ Creator ohne Programmierkenntnisse zusammenstellen.
Ostfildern, 29.07.2021
Pilz auf der „all about automation“ 2021 in Wetzlar, Chemnitz und Essen - Safety & Security nach Maß
In Wetzlar, Chemnitz und Essen stellt Pilz ganzheitliche Lösungen inklusive umfassender Dienstleistungen rund um die sichere Automation vor. Im weiteren thematischen Mittelpunkt steht das Zutrittsmanagement sowie die sichere Sensorik PSEN für die Zuhaltung.
Individuelle Schutztürabsicherung einfach umgesetzt
Im Fokus steht die Schutztürabsicherung mit maßgeschneiderten Schutztürlösungen: Auf dem Messestand demonstriert Pilz anhand eines Modells die unterschiedlichen Möglichkeiten und Varianten. So stellt das sichere, mechanische Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung eine wirtschaftliche Basislösung für die sichere Überwachung beweglich trennender Schutzeinrichtungen dar. Es hält die Schutztür sicher zu, bis die gefährliche Maschinenbewegung gestoppt ist und verhindert einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Gefahrenbewegung. Als Lösung für komplexere Anwendungen präsentiert Pilz das PSENmlock Türgriffmodul mit integrierter Fluchtentriegelung, das im sicheren Schutztürsystem PSENmlock als optionale Variante zur Verfügung steht. Es garantiert dem Anwender ein hohes Maß an Flexibilität. Dabei bietet das sichere Schutztürsystem dank sicherer Verriegelung und sicherer Zuhaltung Personen- und Prozessschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e.
Bedienen leicht gemacht
Die sichere Zuhaltung und die hierfür passende Sensorik ist weiteres Thema des Automatisierers: Mit der Bedieneinheit PITgatebox stellt Pilz neue vorkonfigurierte Varianten mit Kombinationen aus Drucktastern, Schlüsselschaltern und Not-Halt-Tastern zur einfachen Bedienung von Schutztürsystemen – wie PSENmlock – in den Mittelpunkt. Die PITgatebox-Variante mit integrierter Ausleseeinheit PITreader ermöglicht die sichere Zugangsregelung zu Maschinen und Anlagen. Anwender erhalten ihre individuelle Berechtigung auf einem codierten RFID-Schlüssel und authentifizieren sich so an der Schutztür: Somit ist die Maschine optimal gegen Fehlbedienung oder gar Manipulation geschützt.
Sichere Sensorik live erleben
Wie Anwender Gefahrenstellen mit Hilfe der Lichtgitter PSENopt II auch mehrseitig absichern können, können Besucher anhand eines Lichtgitter-Modells auf dem Pilz Messestand vor Ort live testen. Als einzige auf dem Markt sind die Pilz Lichtgitter für Finger-, Hand- und Körperschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e ausgelegt und mit einer extrem hohen Schockbeständigkeit von 50g ausgerüstet. Damit erfüllen sie die höchste von der Norm definierte Schockklasse und sorgen in rauen Umgebungen, in denen Vibration oder Kollision vorherrschen für eine höhere Verfügbarkeit von Anlagen. Darüber hinaus sind sie die weltweit ersten UL-zertifizierten Typ 3 Sicherheitslichtgitter und erfüllen damit die Anforderungen an die elektrische und funktionale Sicherheit in den USA und Kanada. Davon profitieren Maschinenbauer, insbesondere, wenn sie in diese Märkte exportieren.
Individuelle Sicherheit einfach online kreieren
Auch mit im Gepäck: Das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ, das die Sicherheitsfunktionen Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter, Zweihand IIIA/C und Zustimmtaster überwacht. Dieses wird vormontiert, eingestellt sowie getestet geliefert und ist somit ein installationsfertiges und komplett individualisiertes System. Über die Steckreihenfolge ist die Logik der Verknüpfung der Sicherheitsfunktionen bereits definiert, Programmier-Kenntnisse sind daher nicht notwendig. Im dazugehörigen Onlinetool myPNOZ Creator lässt sich aus einer Vielzahl an Variationsmöglichkeiten eine bedarfsgerechte Sicherheitslösung zusammenstellen. Besucher des Messestands können sich über diese „interne Kombinationslogik“ von myPNOZ anhand eines Modells praxisnah informieren und über den myPNOZ Creator „ihre“ Sicherheitslösung live kreieren. Darüber hinaus ist myPNOZ Thema der Talk Lounge auf der all about automation 2021.
Talk auch über Safety & Security
Über das Angebot auf dem Messestand hinaus vertiefen die Experten von Pilz in der Talk Lounge der regionalen Fachmesse das Thema Losgröße 1 am Beispiel des Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ. So informiert Pilz an den Messestandorten im Themenblock „Safety & Security“ im Vortrag „Mit myPNOZ zu Ihrer maßgeschneiderten Sicherheit“. Die Vortragsreihe steht allen Besuchern kostenfrei zur Verfügung.
Pilz stellt aus auf der all about automation in Wetzlar (SPECIAL Edition) (08.-09.09.2021, Halle E0, Stand 225), Chemnitz (22.-23.09.2021) und Essen (27.-28.10.2021, Halle 1, Stand 440).
Mehr zum Messeauftritt finden Sie hier:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: publicrelations@pilz.com