Ostfildern, 27.08.2019

Pilz auf der neuen Messe IN.STAND: Maschinen sicher und produktiv betreiben - Nicht Retro, sondern fit!

Auf der Messe IN.STAND (23.–24. 10. 2019 in Stuttgart) zeigt das Automatisierungsunternehmen Pilz, wie auch „altes Eisen“ fit für die Anforderungen der smarten Fabrik gemacht werden kann: Pilz präsentiert seine Automatisierungslösungen für das Retrofit von Maschinen und Anlagen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. Betreiber können damit Produktivität und Sicherheit ihres Maschinenparks erhöhen, ohne kostenintensive Neuinvestitionen zu tätigen. Pilz ist Gründungspartner der neuen Messe für Instandhaltung und Services und unterstützt die Messepremiere als Mitorganisator des begleitenden Fachforums.

Wenn die mechanische Basis stimmt, dann kann ein Retrofit Maschinen und Anlagen mit Blick auf die Elektronik wieder auf den Stand der Technik bringen. Auf der IN.STAND in Stuttgart zeigt Pilz, dass ein nachhaltiges Retrofit weit mehr als nur der Austausch von Verschleißteilen ist: Automatisierungslösungen und -systeme, bestehend aus Steuerungen, Sensoren, Antriebstechnik plus der dazugehörigen Visualisierung, optimieren Produktions- wie Handlingprozesse sicher. Auf der Messe zeigt Pilz anhand einer sicherheits- und steuerungstechnisch komplett modernisierten Exzenter-Presse wie das Thema „Retrofit“ umgesetzt werden kann.

Sichere Sensorik im Mittelpunkt
Der Sensorik kommt beim sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen eine besondere Rolle zu. Sichere Sensoren eröffnen zusätzliche Freiheitsgrade bei der Planung von dynamischen Prozessabläufen und von Arbeitsbereichen, in denen Mensch und Maschine interagieren. Anhand des Modells einer Schutztür zeigt Pilz auf der In.Stand seine sichere Sensorik PSEN im Einsatz: Sicherheitsschalter zur Überwachung von Positionen und trennenden Schutzeinrichtungen für die Zutrittskontrolle sowie taktile oder optische Sensoren für die Flächen- und Raumüberwachung.  

Sicherheit ist mehr als ein Produkt
Für den sicheren und produktiven Betrieb müssen Gefährdungen bewertet, Anlagen überprüft, Prüffristen ermittelt, Prüfergebnisse dokumentiert und Mitarbeiter geschult werden. Mit Blick auf die Sicherheit ist es für Betreiber häufig kaum leistbar, den Umfang  dieser unterschiedlichen Aspekte und wechselseitigen Abhängigkeiten von Instandhaltungs-Maßnahmen selbst einzuschätzen.
Hier setzt das umfangreiche Dienstleistungsangebot von Pilz an: Experten von Pilz unterstützen Unternehmen mit Dienstleistungen von der Risikobeurteilung bis hin zur CE-Kennzeichnung rund um die Themen Sicherheits- und Automatisierungstechnik, bei der Überholung nicht elektrischer Komponenten sowie beim mechanischen Umbau und bieten für alle Phasen des Maschinen-Lebenszyklus einen kunden- und problemorientierten Service aus einer Hand. Darüber hinaus ist Pilz verlässlicher Partner, wenn es um die Durchführung sicherheitstechnischer Prüfungen, bei der Anwendung und Umsetzung gültiger Normen und Richtlinien sowie die Erstellung der notwendigen technischen Dokumentationen geht. Pilz stellt auf der IN.STAND aus in Halle Halle C2, Stand 2C24.
Weitere Informationen zum Messeauftritt finden Sie hier

Know-how aus der Praxis für die Praxis
Pilz ist Mitorganisator des begleitenden Fachforums der Messe. Unter dem Motto "Instandhaltung in Zeiten der Digitalisierung" finden an beiden Messetagen praxisnahe Vorträge und Podiumsdiskussionen statt.
Weitere Informationen zum Forum finden Sie hier

Produktivität und Sicherheit erhöhen, ohne Neuinvestitionen zu tätigen: Auf der IN.STAND zeigt Pilz seine Produkte und Dienstleistungen für das Retrofit von Maschinen.
Produktivität und Sicherheit erhöhen, ohne Neuinvestitionen zu tätigen: Auf der IN.STAND zeigt Pilz seine Produkte und Dienstleistungen für das Retrofit von Maschinen.

Produktivität und Sicherheit erhöhen, ohne Neuinvestitionen zu tätigen: Auf der IN.STAND zeigt Pilz seine Produkte und Dienstleistungen für das Retrofit von Maschinen.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Unternehmens- / Fachpresse

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: publicrelations@pilz.com