Deutschland | deutsch

Ostfildern, 13.12.2017

Pilz Seminarreihe zu berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen, zur Umsetzung Betriebssicherheitsverordnung und zu sicherer Antriebstechnik - Sicherheit „on the Road again“

Auch 2018 macht Pilz mit seiner Veranstaltungsreihe „Automation on Tour“ wieder in ganz Deutschland Station. Über die Seminarreihe „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“ und den Workshop „Safe Motion“ hinaus rückt die Seminarreihe „Sichere Automation“ das Thema berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) in den Mittelpunkt.

BWS richtig einsetzen
Die Seminarreihe „Sichere Automation“ vermittelt Teilnehmern Know-how rund um die Auswahl und den Einsatz von BWS. Dabei stehen Lichtgitter und Laserscanner im Fokus. Vorgestellt werden Anwendungsbereiche und Technologien sowie die Anforderungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten. Zudem werden in der Seminarreihe BWS-Sonderfunktionen wie Muting und Blanking und Kaskadierung genauer betrachtet. Alle Seminarinhalte orientieren sich dabei eng an der Praxis: Sämtliche Inhalte werden an leicht nachvollziehbaren Beispielapplikationen exemplarisch veranschaulicht.

Betriebssicherheitsverordnung umsetzen – gewusst, was
Die bewährte Seminarreihe „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“ stellt grundsätzlich die Anforderungen der neuen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in den Mittelpunkt. Die Gefährdungsbeurteilung von Maschinen und die Bewertung des Stands der Technik sind dabei zentrale Themen. Zudem erklärt die praxisorientierte Seminarreihe, wie Betreiber von Maschinen zum Hersteller von Maschinen werden können. Teilnehmer erfahren anhand von Beispielapplikationen, was bei der Bewertung wesentlicher Veränderungen von Maschinen zu beachten ist. Zudem zeigt die Seminarreihe auf, wie sich Manipulationen von Schutzeinrichtungen durch das richtige Sicherheits- und Bedienkonzept verhindern lassen.

Safe Motion im Mittelpunkt
Der Workshop „Safe Motion“ stellt Aspekte rund um die Produktivitätssteigerung durch sichere Antriebstechnik in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Experten von Pilz erarbeiten die Teilnehmer den gesamten Prozess. So werden am Beispiel einer Kleinpresse mit Handeinlegeplatz Themen wie Nachlaufmessung und Reaktionszeiten der eingesetzten Komponenten durchgespielt. Weitere Schritte beinhalten u.a. die Berechnung und Parametrierung der Safe Motion-Funktionen sowie Verifikation, Validierung und Safety Check nach EN ISO 13849. Alle Workshops „Safe Motion“ finden in kleinen Gruppen statt, so dass eine intensive Betreuung gewährleistet ist.

Alle Seminare sind ab acht Wochen vor Veranstaltung buchbar.

Informationen zu Inhalten, Terminen, Veranstaltungsorten und zur Anmeldung der kostenfreien Veranstaltungsreihe „Sichere Automation 2018“ finden Sie hier.

 

Auch 2018 ist der Automatisierungsexperte Pilz wieder mit seiner Seminarreihe zur Maschinensicherheit deutschlandweit unterwegs.
Auch 2018 ist der Automatisierungsexperte Pilz wieder mit seiner Seminarreihe zur Maschinensicherheit deutschlandweit unterwegs.

Auch 2018 ist der Automatisierungsexperte Pilz wieder mit seiner Seminarreihe zur Maschinensicherheit deutschlandweit unterwegs.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Unternehmens- / Fachpresse

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: m.kurth@pilz.de