Deutschland | deutsch

Ostfildern, 09.05.2014

Pilz präsentiert komplette Automatisierungslösungen auf der „all about automation“ 2014 (13.- 15. Mai 2014) in Halle A2, Stand 206 - Automatisieren – aber sicher

Der Komplettanbieter für die sichere Automation Pilz präsentiert sich erstmals auf der Fachmesse „all about automation“ 2014. Der Messeauftritt in Friedrichshafen unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, dem Anwender komplette Automatisierungslösungen zu bieten. Weiterer Schwerpunkt von Pilz auf der „all about automation“ ist das Dienstleistungsportfolio, das Beratung und Engineering in den Mittelpunkt stellt.

Auf der "all about automation" demonstriert Pilz mit den Familien der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti, wie Sicherheitslösungen standardisiert werden können. Anhand der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti Mini stellt der Komplettanbieter die schnelle und einfache Anbindung von Kommunikations- und sicheren Verbindungsmodulen sowie von Kontakterweiterungen heraus.

Durchgängige Sensorik-Lösungen
In Friedrichshafen zeigt das Unternehmen zudem seine Lösungen für Schutztüren. Der Messeauftritt präsentiert das Produktportfolio für diesen Bereich: Produkte für die Schutztürüberwachung mit bzw. ohne Zuhaltung an Hauben, Klappen, Rolltoren sowie Schutztüren. Auch Sensoren zur Positionserfassung und zur Überwachung von Flächen oder Räumen gehören dazu. Unterschiedliche Technologien beziehungsweise Funktionsprinzipien und die umfassende Applikationsbreite, die praktisch alle möglichen Anwendungen einschließen, runden die Messeinformation ab.

Komplett und einfach automatisieren mit System
Für die Automatisierung sind Lösungen gefragt, die zum einen in der Lage sind, Steuerungsintelligenz zu verteilen und zum anderen gewährleisten, dass die notwendige Vernetzung mehrerer Steuerungen für den Anwender dennoch einfach in der Handhabung bleibt.
Pilz präsentiert auf der "all about automation" sein Automatisierungssystem PSS 4000 für Sicherheits- und Automatisierungsaufgaben. Mit diesem lassen sich klassische Automatisierungsstrukturen aufbauen, aber auch eine Verteilung der intelligenten Steuerungsfunktionen ist dank Multi-Master-Konzept einfach möglich.

Dienstleistungen runden Auftritt ab
Als Komplettanbieter für die sichere Automation präsentiert Pilz sowohl Dienstleistungen zum kompletten Lebenszyklus als auch zu einzelnen Phasen der Maschine. Als internationales Unternehmen bietet Pilz Maschinenherstellern weltweit seine Expertise an. Dabei umfasst das Dienstleistungsportfolio auch die Risikoanalyse oder CE-Zertifizierung von Maschinen.

Pilz stellt aus in Halle A2, Stand 206. Weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz: https://www.pilz.com/de-DE/de/company/news/schedules/articles/07159

Kontakt:

Switzerland