Deutschland | deutsch

Ostfildern, 28.09.2012

Pilz auf der sps ipc drives (27. - 29.11.2012) in Halle 9 Stand 370 – Komplett und einfach Automatisieren

Auf der sps ipc drives 2012 unterstreicht Pilz seinen Anspruch als Lösungsanbieter für die komplette Automation. Das Unternehmen präsentiert in Nürnberg Neuheiten aus den Bereichen Sensorik, Steuerung und Aktorik. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Produkte, Systeme und Dienstleistungen mit denen sich Automatisierungsaufgaben anwenderfreundlich lösen lassen.

"Reduzierung der Komplexität sowie die sichere Interaktion zwischen Mensch und Maschine sind zwei der wichtigsten Aufgabenstellungen in der Automatisierungsbranche. Wir zeigen auf der sps ipc drives aufeinander abgestimmte Lösungen, mit denen Maschinenbauer und Anwender ihre Herausforderungen wirtschaftlich umsetzen können", erklärt Renate Pilz, Geschäftsführende Gesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG.

Komplettes Portfolio: Sensorik, Steuerung und Aktorik
Das Sensorik-Portfolio von Pilz ermöglicht individuelle Lösungen für die Überwachung von Positionen, trennenden Schutzeinrichtungen, Flächen oder Räumen. Mit dem neuen Sicherheitsriegel PSENbolt beispielsweise, einer Kombination aus mechanischem Riegel und zwei Sicherheitsschaltern, werden aufwändige Eigenkonstruktionen hinfällig. Die Lösung erlaubt die sichere Überwachung von Schutztüren bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e nach EN/ISO 13849-1.

Auf der diesjährigen Messe stellt Pilz mit dem neuen PNOZ mB0 die nächste Generation der konfigurierbaren Steuerungssysteme dem Nürnberger Fachpublikum vor – genau 10 Jahre nach Einführung des ersten PNOZmulti auf der sps ipc drives 2002. Damals wie heute ist Anwenderfreundlichkeit ein zentrales Produktmerkmal: Kompakte Maße, 20 sichere Eingänge, von denen bis zu acht als Standardausgänge konfigurierbar sind, sowie ein beleuchtetes Display helfen, Zeit bei Konfiguration und Diagnose zu sparen und Engineeringkosten zu reduzieren.

Im Bereich Antriebstechnik präsentiert das Automatisierungsunternehmen sichere und energieeffiziente Lösungen – von der Realisierung sicherer Antriebsfunktionen, dem Einsatz energieeinsparender Servotechnik, über die offenen Schnittstellen bis hin zu dynamischen Motion Control Funktionaliäten. Neuheiten im Portfolio sind die Servomotoren PMCtendo SZ. Dank ihres hohen Wirkungsgrads arbeiten diese Motoren besonders energiesparend.

Einfache Lösungen für alle Anforderungen
Den Anforderungen nach einfacher Handhabung auch bei komplexen Automatisierungslösungen wird Pilz beispielsweise mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 gerecht: Mit den zugehörigen Editoren PAS STL und PAS IL erfüllen erstmals auch standardisierte SPS-Programmiersprachen die Anforderungen für sicherheitsbezogene Anwendersoftware.

Unterstützung bietet Pilz auch mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot, das Beratung, Engineering und Schulung entlang des gesamten Maschinenlebenszyklus umfasst. Experten von Pilz erläutern in Nürnberg welche Anforderungen, aber auch welche Möglichkeiten sich aus der Maschinenrichtlinie ergeben.

Weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz auf der sps ipc drives 2012 unter: http://www.pilz.de/sps-ipc-drives

Kontakt:

Switzerland
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
;