Deutschland | deutsch

Ostfildern, 01.08.2012

Pilz auf der Husum WindEnergy 2012 (18.- 22.09.) in Halle 3, Stand D13 – Sichere Automation für die Windenergie

Auf der Messe Husum WindEnergy 2012 zeigt Pilz Automatisierungslösungen und Dienstleistungen für die Maschinensicherheit von Windenergieanlagen. Ziel ist der nachhaltige Schutz von Mitarbeitern und Investitionen sowie der wirtschaftliche Betrieb von Windenergieanlagen (WEA).

Der Fokus des Messeauftritts im norddeutschen Küstenort liegt auf den Dienstleistungen rund um die Maschinensicherheit in WEAs. Dazu gehört ein umfassendes Dienstleistungsprogramm von der Beratung zu internationalen Normen und Branchenstandards in der Windenergie, über die Risikobeurteilung, die Validierung von Sicherheitsfunktionen sowie die fachliche Begleitung auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung für Windenergieanlagen. Produktneutrale Seminare zur Maschinensicherheit runden das Angebot ab.

In einer Live-Präsentation auf dem Pilz Messestand erhalten die Besucher einen Einblick in die Anforderungen zur Maschinensicherheit einer Windenergieanlage und erfahren, wie sich die gesetzlichen Vorgaben der Maschinenrichtlinie im Hinblick auf die sicherheitsrelevanten Funktionen wirtschaftlich umsetzen lassen.

 
Lösungen für alle Sicherheitsfunktionen einer Windenergieanlage
In Husum stellt Pilz zudem sein Produktportfolio für die sicherheitstechnische Überwachung von WEAs vor. Zum Portfolio gehören Sicherheitsrelais der PNOZsigma Familie zur sicheren Überwachung einzelner Funktionen sowie konfigurierbare Steuerungsysteme PNOZmulti zur Überwachung aller sicherheitsrelevanten Anlagenfunktionen. Überwacht werden beispielsweise das Azimut-System, die Kabelverdrillung, Not-Halt Taster und Rotordrehzahl.

Mit PLIDdys zeigt Pilz eine sichere Lösung zur Überwachung langer Leitungswege zum Beispiel für die Verkabelung des Not-Halt-Systems. Der sichere Drehzahlwächter PNOZ s30 kann als Standalone-Lösung alle drehzahlrelevanten Überwachungsfunktionen übernehmen.

Neben den Sicherheitsfunktionen lassen sich mit den Pilz Lösungen Betriebswerte wie Vibration, elektrische Größen, Temperatur und Druck zum Schutz der Anlage überwachen. Mit dem Automatisierungssystem PSS4000 bietet Pilz eine Plattform , mit der selbst komplexe, dezentrale Steuerungsarchitekturen für Windenergieanlagen abgebildet werden können.

Weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz auf der Husum Wind: http://www.pilz.de/husum-wind/index.de.jsp  

Kontakt:

Martin Kurth                                    
Unternehmens- und Fachpresse
Germany       
Telefon: +49 711 3409-158              
E-Mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fachpresse
Germany
Telefon: +49 711 3409-7009
E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban
Press Relations
Austria
Telephone: +43 1 7986263-13
E-Mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi
Press Relations
Switzerland
Telephone: +41 62 88979-33
E-Mail: m.bernasconi@pilz.ch
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
;