Deutschland | deutsch

Ostfildern, 01.10.2008

Pilz auf der Semicon Europa - Sichere Systemlösungen für die Halbleiterindustrie

Pilz ist in diesem Jahr wieder auf der Semicon Europa vertreten. Das Unternehmen präsentiert auf der internationalen Fachmesse für die Halbleiterindustrie in Stuttgart Produkte und Dienstleistungen für die sichere Automatisierungstechnik. Das im Rahmen der Messe zusätzlich angebotene Seminar „Maschinensicherheit für die Halbleiterindustrie“ informiert Teilnehmer über wichtige Änderungen im Hinblick auf die neue Maschinenrichtlinie.

Auf der Semicon Europa stellt Pilz Komplettlösungen für die sichere Automation von Maschinen vor, bei der Sicherheits- und Steuerungstechnik effizient und profitabel ineinandergreifen. Weiterhin gehören zum Angebot des Unternehmens Dienstleistungen von der Risikoanalyse bis zur CE-Beratung und -zertifizierung.

Seminar zur Maschinensicherheit
Langjähriges praxiserprobtes Know-how im Bereich der Maschinensicherheit garantiert die jeweils richtige Umsetzung aktueller Normen. In einem zeitgleich zur Messe stattfindenden Seminar "Maschinensicherheit für die Halbleiterindustrie" erhalten Teilnehmer alle Informationen zur neuen Maschinenrichtlinie, die am 29.12.2009 übergangslos in Kraft tritt. Das Grundlagenseminar informiert über den Anwendungsbereich und über wichtige Design-Anforderungen der neuen Normen EN IEC 62061 sowie EN ISO 13849 und findet im Schulungszentrum von Pilz in Ostfildern statt, nur wenige Autominuten vom Gelände der Neuen Messe Stuttgart.

Effizientere Automatisierungskonzepte
Die Anforderungen der Maschinenbetreiber sind heute sehr hoch: sicher, flexibel und hoch verfügbar sollen Maschinen sein. Systemlösungen von Pilz sorgen nicht nur für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine, sondern auch für mehr Wirtschaftlichkeit durch optimierte Produktionsabläufe. Von Pilz erhalten Maschinenhersteller sowohl Komponenten als auch komplette Systeme für die Sicherheits- und Steuerungstechnik. Von der Sensorik über entsprechende Auswerteeinheiten bis zur Aktorik stehen durchgängige Lösungen zur Verfügung.

Auf der Semicon Europa ist Pilz in Halle 1, Stand 1072 zu finden.