Deutschland | deutsch

22.09.2017

Leitfaden zur Maschinenrichtlinie – überarbeitete Fassung 2.1 veröffentlicht

Die EU-Kommission hat eine überarbeitete Version des "Leitfadens zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG" veröffentlicht. Der Leitfaden liegt derzeit nur in englischer Sprache vor.

Für den Maschinen- und Anlagenbau ist die EG-Maschinenrichtlinie eine wichtige Vorschrift, da sie die Anforderungen an die Maschinensicherheit festlegt und Rechtsvorschriften im EU-Raum angleicht. Abstrakte Formulierungen und Uneinheitlichkeiten bei der Auslegung des Richtlinientextes waren Gründe dafür, einen praxisorientierten "Leitfaden zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG" zu verfassen. Damit dient der Leitfaden der Marktaufsicht lediglich als Auslegungshilfe und hat keinen rechtsverbindlichen Charakter. Die EU-Kommission hat nun die überarbeitete Fassung 2.1 veröffentlicht.


Was ändert sich mit der neuen Fassung?

Wichtige Änderungen betreffen unter anderem den Bereich der „unvollständigen Maschinen“ und die „Gesamtheit von Maschinen“. Zudem wurde ein komplett neuer Teil "Specific Guidance Documents" mit speziellen Fragestellungen hinzugefügt, die sich mit folgenden Themen befassen:

  • §411 Trennende Schutzeinrichtungen, Sicherheitsbauteile unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
  • §412 Klassifizierung von Geräten, die zum Heben von Lasten mit Hebemaschinen verwendet werden
  • §413 Not-Halt-Befehlsgeräte
  • §414 Schutzeinrichtungen für Bohrmaschinen
  • §415 Manuell zu beladene LKWs für die Sammlung von Hausmüll mit einem Komprimierungsmechanismus
  • §416 Auswechselbare Ausrüstungen zum Heben von Personen mit Maschinen, die zum Heben von Lasten vorgesehen sind

Bleiben Sie im Bereich Maschinensicherheit auf dem neusten Stand! Die neue Fassung des "Leitfadens zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG" ist auf der Website der Europäischen Kommission erhältlich.


Weitere Informationen:

Normen unter der Lupe
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de