Nach 47 Jahren Mitgliedschaft hat Großbritannien die Europäische Union verlassen. Das Vereinigte Königreich ist am 1. Februar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis Jahresende 2020 gilt noch eine Übergangsphase. Doch nach dem 31. Dezember 2020 kommt es zu weitreichenden Änderungen - unabhängig vom Ausgang der laufenden Verhandlungen. Hier finden Sie Informationsangebote im Bezug auf die Maschinensicherheit im Überblick.
Oder nehmen Sie an unserem Webseminar zu "Maschinensicherheit nach dem Brexit" am 26.01.2021 oder am 04.02.2021 teil.
Brexit – Auswirkungen auf die Maschinensicherheit

Brexit – Regelungen ab dem 01.01.2021
Aktuell sieht die Regelung so aus, dass Sie bis zum 1. Januar 2022 die CE-Kennzeichnung und die EU-Konformitätsbewertung unter bestimmten Voraussetzungen verwenden dürfen, wenn Sie Maschinen oder Maschinekomponente auf dem britischen Markt in Verkehr bringen.
Es wird ein nationales britisches Konformitätsbewertungsverfahren etabliert. Dazu wird ein neues Konformitätszeichen eingeführt – das „United Kingdom Conformity Assessment – UKCA“. Das neue Verfahren wird sich auf nationale UK-Gesetze beziehen und nicht mehr auf EU-Richtlinien. Sollten Änderungen am EU-Recht in der Übergangsphase wirksam werden, wird das UKCA-Zeichen noch in der Übergangsphase verpflichtend.
Nach dem 1. Januar 2022 wird nur noch das UKCA-Zeichen anerkannt. Noch bis zum 1. Januar 2023 können Sie für die meisten Waren die UKCA-Kennzeichnung auf einem am Produkt angebrachten Etikett oder auf einem Begleitdokument anbringen. Danach nur noch direkt auf dem Produkt.

Folgende Regelungen greifen für das Inverkehrbringen von Waren in Großbritannien
Waren, die den EU-Anforderungen entsprechen, können in den meisten Fällen bis zum 1. Januar 2022 weiterhin auf dem britischen Markt in Verkehr gebracht werden.
Trotz der 12-monatigen Übergangsfrist gibt es einige Fälle, in denen die UKCA-Kennzeichnung ab dem 1. Januar 2021 erforderlich sein wird, wenn das Produkt spezifischen Rechtsvorschriften - einschließlich der Maschinenrichtlinie - unterliegt und das Produkt eine Konformitätsbewertung durch einen Dritten erfordert.
Wurde Ihre Konformitätsbewertung von einer britischen Konformitätsbewertungsstelle durchgeführt, so dürfen Sie die CE-Kennzeichnung nicht mehr verwenden.
Das Inverkehrbringen von Maschinen in Großbritannien - mit der UKCA-Kennzeichnung -bedarf der Anwendung des britisches Konformitätsbewertungsverfahren und zum Beispiel eines Bevollmächtigten (Authorised Representative), der in Großbritannien ansässig ist.
In der Übergangszeit bis zum 01.01.2022 ist eine UKCA-Selbsterklärung ausreichend, um Waren in Großbritannien in Verkehr zu bringen.

Folgende Regelungen greifen für das Inverkehrbringen von CE-gekennzeichneten Waren auf dem EU-Markt:
Wenn Sie Fertigwaren aus Großbritannien auf den EU-Markt bringen, müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der EU-Anforderungen bis zum 1. Januar 2021 zu gewährleisten; es gibt keinen 12-monatigen Übergang.
Die britischen benannten bzw. notifizierten Stellen (Notified Bodies) verlieren ihre Akkreditierung und die britischen EG-/EU-Baumusterprüfbescheinigungen sind nicht mehr gültig. Der Prozess zur Erlangung muss neu durchlaufen werden.

Hat der Brexit Auswirkungen auf Pilz Produkte?
Pilz Sicherheitsbauteile sind vom Brexit nicht betroffen, da Pilz keine EG-/EU-Baumusterprüfbescheinigungen von britischen benannten Stellen hält.
Mit Pilz das Inverkehrbringen Ihrer Maschinen in Großbritannien sicherstellen!
Pilz Experten unterstützen Sie bei Veränderungsprozessen, die im Rahmen des Brexits bei der Zertifizierung, CE- oder UKCA-Kennzeichnung von Produkten und Maschinen, dem Inverkehrbringen von Maschinen und Anlagen und eingesetzten Maschinenkomponenten in Großbritannien oder Nordirland umgesetzt werden müssen. Wir beraten Sie gerne, wie Sie den Übergang reibungslos, kosteneffizient und sicher gestalten können.
Unsere Experten kooperieren dabei mit der Pilz-Tochtergesellschaft in Großbritannien, die als Bevollmächtigter (Authorised Representative) fungiert und Sie im Prozess zur Erlangung einer UKCA unterstützen kann.
Weiterführende Informationen:
Offizielle Website der britischen Regierung, gov.uk, zur CE-Kennzeichnung
Website der Europäischen Union
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at