CE-Kennzeichnung

Welche Normen kommen für die Ausführung von Instandhaltungsarbeiten mit Hilfe von Reparaturanleitungen zur Anwendung?

Normativ ist hier im Amtsblatt die EN 365 gelistet. Hier werden sehr allgemeine Aussagen zu den folgenden Themen gemacht:

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz gegen Absturz, Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmäßige Überprüfung, Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung.

Spezifischere Anforderungen werden in Abhängigkeit des hergestellten Produktes in den entsprechenden Produktnormen definiert.