CE-Kennzeichnung

Müssen in der EG-Konformitätserklärung alle angewendeten harmonisierten Normen aufgeführt werden, oder ist reicht es aus, nur ausgewählte zu nennen?

In der Konformitätserklärung sollten die harmonisierten Normen erwähnen werden, die auch umgesetzt wurden.
Wenn eine Norm in der Konformitätserklärung erwähnen wird, wird damit bestätigt, dass alle Anforderungen der entpsrechenden Norm erfüllt wurden.