CE-Kennzeichnung

Welche Angabe/Norm muss in der Konformitätserklärung angegeben werden: EN ISO 13849-1:2008 oder EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Eine allgemeingültige Vorgabe zur Bezeichnung der verwendeten Norm gibt es nicht.

Aus der Praxiserfahrung heraus, empfehlen wir folgende Angabe:
EN ISO 13849-1:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze (mit Berichtigung AC:2009)