Grundsätzlich besteht zunächst keine Nachrüstpflicht für Maschinen welche nach "alter" MRL zertifiziert wurden, sofern diese nicht
im Sinne des Produktsicherheitsgesetztes (ProdSG) wesentlich verändert wurden.
Sollte für ihre Maschine aber tatsächlich nur die von ihnen beschriebene Herstellererklärung vorhanden sein, so besteht generell die Pflicht, diese Maschine einem Konformitätsbewertungsverfahren zu unterziehen. Die Herstellererklärung besagt, dass es sich um eine unvollständige Maschine im Sinne der MRL handelt, welche durch den Integrator zu einer vollständigen Maschine wird.
Aus Sicht des Betreibers unterliegen alle Maschinen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Diese fordert eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung für alle kraftbetriebenen Arbeitsmittel (Maschinen), um deren Sicherheit in regelmäßigen Abständen zu analysieren. Werden hier Sicherheitsmängel festgestellt, so sind diese zu entfernen.