CE-Kennzeichnung

Wir möchten eine Maschine die nach der Maschinenrichtline 98/37/EG gebaut und zertifiziert wurde innerhalb der EU verlagern. Darf diese Maschine so wieder in Betrieb gehen?

Wenn die Maschine im selben Zustand wieder in Betrieb genommen wird, sind keine Maßnahmen in Bezug auf die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG notwendig. Das CE-Zeichen kann man hier als eine Art Reisepass innerhalb der EU betrachten.