Ja, eine Unterschrift auf jeder EG-Konformitätserklärung ist zwingend erforderlich. Jedoch muss diese nicht unbedingt handschriftlich erfolgen. Dies wird gerade bei der Serienherstellung von Produkten mit sehr großen Stückzahlen genutzt. Hier ist es laut europäischem Maschinenausschuss lediglich erforderlich, dass die EG-Konformitätserklärung „von einer Person unterzeichnet [ist], deren Unterschrift für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten bindend ist.“ Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die mit maschineller Unterschrift entstandene Konformitätserklärung nur schwer gefälscht werden kann.