Laut Maschinenrichtlinie ist eine gleiche farbliche Kennzeichnung für Maschine und Betriebsanleitung nicht zwingend vorgeschrieben. Wichtig ist jedoch, dass eine Betriebsanleitung die an der Maschine angebrachten Piktogramme/ Symbole jedem Bediener verständlich erklärt. Hierzu gehört eine einheitliche Darstellung auf der Maschine und in der Betriebsanleitung. Sollte diese auch ohne farbliche Kennzeichnung möglich sein, so kann darauf verzichtet werden. Andernfalls ist eine farbliche oder auch anderweitige Unterscheidung unumgänglich.