Sicherheitstechnische Ausrüstung

Ist es zulässig, dass Maschine und Schaltschrank einer Anlage je ein CE-Kennzeichen haben?

Da Schaltschränke oft extern gebaut werden, werden diese dann mit einer CE-Kennzeichnung nach Niederspannungs- und EMV-Richtlinie versehen. Die CE-Kennzeichnung an der Maschine erfolgt nach der Maschinenrichtlinie. Somit ist es zulässig, dass Schaltschrank und Maschine eine eigene CE-Kennzeichnung tragen.