Können ein- und zweikanalige Not Halte an einer Anlage zusammen eingesetzt werden?

Frage:
Eine (Alt-)Anlage ist ausgestattet mit einem General Not-Aus (PNOZ5 mit PZE5, einkanalig) und einigen Bereichs-Not-Halt (PNOZ5 mit PZE5, einkanalig). Nun soll ein Teil dieser Anlage modernisiert werden, wobei nun der Bereichs-Not-Halt in zweikanaliger Ausführung geliefert wird. Nun wurde vom Monteur die Behauptung aufgestellt das man ein- und zweikanalige Kreise nicht mischen darf und alles zweikanalig umgerüstet werden müsste!?

Antwort:
Wie der Not Halt bzw. Bereichs Not Halt ausgeführt sein muss, ergibt sich aus der Risikobeurteilung der Anlage. Ein Not Halt bzw. ein Bereichs Not Halt sollte aber immer so ausgeführt sein, dass er die höchstmögliche Gefährdung an der Anlage, auf die der Taster wirkt, ausreichend sicher stillsetzt.
Sind die Bereichs Not Halte auf Grund der Gefährdungen der Teilanlagen zweikanalig aufgebaut, muss der übergeordnete Not Halt ebenfalls zweikanalig aufgebaut sein, damit die Sicherheit nicht geschmälert wird.

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?