Ob von einer Maschine eine Gefährdung ausgeht oder nicht ist kein Kriterium nach dem definiert wird, ob die Maschinenrichtlinie Anwendung findet.
Die Maschinenrichtlinie muss zur Anwendung gebracht werden, wenn die Maschine einer der Produktkategorien nach Artikel 1 Absatz 1 zugeordnet werden kann, nicht nach Absatz 2 dieses Artikels ausgenommen ist und nicht unter eine andere spezielle Richtlinie nach Artikel 3 fällt.
Einige Mitgliedsstaaten der EG fordern eine „Bagatellklausel“, die ungefährliche Produkte vom Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie ausnimmt. Diese Klausel wurde jedoch bewusst nicht in die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit aufgenommen.