Normenwissen

Welche Norm kommt für das nicht Erreichen von Gefährdungsbereichen durch Überklettern zur Anwendung?

Die DIN EN 953 verweist unter Punkt 7 "Zusätzliche Erwägung an Gestaltung und Bau" - 7.1 "Klettern" drauf, dass ein Klettern an trennenden Schutzeinrichtungen durch deren Gestaltung weitmöglichst verhindert werden muss.

Das Klettern kann beispielsweise dadurch erschwert werden, dass waagrechte Bauteile und waagrechte Teile des Drahtgeflechts an der Außenseite der Schutzeinrichtung vermieden werden. 

Genaue Maße und Vorgaben werden in der Norm nicht gemacht. Dies liegt also im Ermessen des Konstrukteurs.