Sicherheitstechnische Ausrüstung

Muss es im Schaltschrank nochmals eine vor Ort-Auswertung geben, wenn eine Schutztür eine zwei-kanalige Sperrung inkl. vor Ort-Auswertung hat?

Zwei-kanalige Leitungen, die nicht in geschützten elektrischen Einbaurahmen verlegt sind, müssen entsprechend dem zu erreichenden Performance Level (PL) überwacht werden. In Abhängigkeit des verwendeten Sicherheitsschaltgerätes kann dies durch überlagerte Testtakte oder +/- schaltende Kreise erfolgen.

Zwei-kanalige Strecken können darüber hinaus noch auf Plausibilität überwacht werden.