Gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist jeder Hersteller einer Maschine/Anlage dazu verpflichtet, eine Risikobeurteilung nach Anhang I der MRL zu erstellen. Die Risikobeurteilung ist Bestandteil der mechanischen Unterlagen einer jeden Maschine/Anlage, wie auch einer unvollständigen Maschine im Sinne der MRL. Die technischen Unterlagen müssen grundsätzlich vom Hersteller bereitgehalten werden, um sie gegebenenfalls auf Verlangen einer zuständigen Behörde zeitnah vorlegen zu können.
Dennoch gehört die Risikobeurteilung nicht zum Lieferumfang der technischen Dokumentation des Maschinenherstellers. Die Lieferung der Risikobeurteilung kann und sollte vertragsrechtlich vereinbart werden.