Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2

Was sind konfigurierbare Eingänge / Ausgänge an dem Basisgerät PNOZ m B0 des PNOZmulti 2?

Das PNOZmulti 2 Basisgerät PNOZ m B0 verfügt über 20 sichere Eingänge, davon können bis zu 8 Eingänge als Ausgänge für Standardanwendungen konfiguriert werden. Neben 4 sicheren Halbleiterausgängen noch 4 Halbleiterausgänge, konfigurierbar als Ausgänge für Standardanwendungen oder als Testtaktausgänge.

Für jeden dieser konfigurierbaren Ein-/Ausgänge kann die gewünschte Funktion im PNOZmulti Configurator zugewiesen werden. So eignen sich die Standardausgänge beispielsweise für Meldungen an übergeordnete Steuerungen.