Zuerst muss in der Hardwarekonfiguration die E/A Größe des Feldbusmoduls von 24 auf 128 gestellt werden. Als nächstes kann von der übergeordneten Steuerung aus die Tabelle 9 – Segment 1 des Multis abgefragt werden. Das Kommunikationshandbuch beschreibt die notwendigen Schritte im Detail.
Kleinsteuerungen
Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti
Wie kann ich die erweiterten virtuellen E/A’s über Feldbus nutzen?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?