Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti

Es gibt bei manchen Kleinsteuerungen PNOZmulti eine „coated version“ bzw. Varianten mit dem Zusatz -T. Was ist darunter zu verstehen?

Bei der "Coated version" bzw. -T-Variante ist die Platine mit einem Schutzlack überzogen. Vorteil: das PNOZmulti ist dadurch besser vor Umwelteinflüssen geschützt. (Staub, Späne, Schadgase usw.). Die Möglichkeit der kurzzeitigen Betauung und ein erweiterter Temperaturbereich sind weitere Vorteile.