Der Wert definiert die Zeit, in der die Eingänge nacheinander einschalten müssen. Sollte die Zeit unendlich sein, kann eine x-beliebige Zeit zwischen dem Einschalten von Kanal 1 und dem Einschalten von Kanal 2 vergehen, ohne dass das Gerät einen Fehler meldet.
Schaltgeräte
Sicherheitsrelais PNOZ X
Was bedeutet eine Gleichzeitigkeit von unendlich im Eingangskreis?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?