Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass der Rückführkreis immer eingebunden werden muss. Auch wird mindestens ein Sicherheitskontakt des Grundgerätes für die Ansteuerung der Erweiterung benötigt. Bitte immer die Bedienungsanleitung konsultieren.
Schaltgeräte
Sicherheitsrelais PNOZ X
Können alle Kontakterweiterungen der Sicherheitsrelais PNOZ X an alle Grundgeräte angeschlossen werden?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?