Der PASkey ist ein robuster USB-Crypto Speicher. Er ist zwingende Voraussetzung um PASunits und andere Lizenzen in die Software zu übertragen. Darüber hinaus wird er benötigt, um die Software an verschiedenen Arbeitsplätzen einzusetzen. Die PASkeys werden leer ausgeliefert. In unserem E-Shop wählen Sie, wie viele PASunits Sie herunterladen und auf den Stick laden möchten.
Bitte beachten Sie: Sind die PASunits einmal mit einem Speichermedium (PASkey oder PC Festplatte) verbunden, können sie von dort nicht mehr verschoben werden!