Sensorik

Sicherheitsschalter PSENcode

Wie viele PSENcode können in Reihe geschalten werden?

Die Anzahl der in Reihe schaltbaren PSENcode ist technisch nicht begrenzt. Allerdings wird durch jeden Sensor die maximale Ausschaltzeit erhöht welche im „worst-case“ erreicht werden kann.
D.h. abhängig von der Applikation ist es evtl. möglich nur wenige Sensoren in Reihe zu schalten.