Bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen können mit einer Verriegelungseinrichtung verbunden sein. Die Verriegelungseinrichtung sorgt dafür, dass z. B. beim Öffnen einer Schutztür gefährliche Maschinenfunktionen gestoppt werden und ein unerwartetes Wiederanlaufen zuverlässig verhindert wird.
Bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen
Verriegelungseinrichtungen als Sicherheitslösung
Bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen sind im Allgemeinen mechanisch mit dem Maschinengestell oder einem festen Teil in der Nähe der Maschine verbunden. Die Schutzeinrichtung kann mit Scharnieren befestigt oder auf Schienen angebracht sein. Sie lassen sich ohne Werkzeug öffnen und sind nur wirksam, wenn sie geschlossen sind.
Zugangsbeschränkende, verstellbare Schutzeinrichtungen
Verstellbare Schutzeinrichtungen werden eingesetzt, wenn der Zugang zu den Gefahrenbereichen nicht völlig untersagt werden kann. Das ist z.B. beim Bohren einer Bohrmaschine oder beim Kreissägeblatt der Fall. Sie müssen je nach Art der Arbeit manuell oder automatisch sowie leicht und ohne Werkzeug verstellt werden können.
Die Schutzeinrichtung muss einfach einzustellen sein, um zu vermeiden, dass das Bedienpersonal sie wegen zu komplizierter Einstellung dauerhaft in der am weitesten geöffneten Stellung belässt. Die Schutzeinrichtung darf nicht ohne weiteres abnehmbar sein.
Normen für bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen
Norm | Titel |
---|---|
EN ISO 14120 |
Sicherheit von Maschinen |
EN ISO 14119 |
Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Leitsätze für Gestaltung und Auswahl |
Sicherung gegen unerwarteten (Wieder-)Anlauf einer Maschine
Eine Maschine darf nach Auslösen einer Schutzeinrichtung nicht automatisch nach Verlassen des Schutzfeldes wiederanlaufen. Der Wiederanlauf darf nur durch das Quittieren an einem Befehlsgerät außerhalb des Gefahrenbereiches und mit Sichtkontakt auf diesen möglich sein.
Dies ist z.B. dann relevant, wenn die Energieversorgung nach einer Unterbrechung wiederhergestellt wird oder durch eine fehlerhafte Steuerung ein Antrieb unerwartet anfährt.
Norm zur Sicherung gegen den unerwarteten (Wieder-)Anlauf
Norm | Titel |
---|---|
EN ISO 14118 |
Sicherheit von Maschinen |
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at