Österreich | deutsch

Wahl der Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen sind erforderlich, um Menschen so weit als möglich vor Gefahren zu schützen, die eine Maschine im Betrieb hervorrufen kann. In erster Linie sind dies Zäune oder Barrieren, die den Zugang zur Maschine physikalisch erschweren. Doch mitunter ist es nicht möglich oder auch nicht sinnvoll, solche festen Schutzeinrichtungen zu wählen. Dann fällt die Wahl auf steuerungstechnische Lösungen, die bei Annäherung eines Menschen an eine Gefahrenquelle die Maschine oder einen Teil der Maschine abschalten oder auf andere Weise in einen sicheren Zustand versetzen.

Scheidet auch diese Art des Schutzes vor Gefahren aus oder verbleiben, trotz Anwendung der genannten Maßnahmen, dennoch Gefahrenpotenziale, bleibt als letzte Möglichkeit die hinweisende Sicherheitstechnik: Dabei wird zum Beispiel in der Betriebsanleitung oder an der Maschine auf Restgefahren hingewiesen.

Wünschen Sie weitere Informationen? Lesen Sie im Kapitel 4 nach! Das deutsch-sprachige Sicherheitskompendium bietet Ihnen Wissen rund um die Maschinensicherheit.

Sicherheitskompendium

Überblick über den Bereich