Bitte wählen Sie Ihren Standort, um direkt auf die entsprechende Pilz Landes-Homepage zu gelangen. Sollte Ihr Land nicht auswählbar sein, klicken Sie hier: Globale Seite

Schließen
Österreich | deutsch

CE-Kennzeichnung

Kann ein Roboter in einem Schutzzaun durch eine nach innen aufgehende Sicherheitstür abgesichert werden?

In der EN ISO 10218-2 (C-Norm für Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen Teil 2: Robotersysteme und Integration) ist im Kapitel 5.10.4.3. beschrieben, dass die beweglich trennende Schutzeinrichtung weg von der Gefährdung geöffnet werden muss. Insofern ist eine nach innen aufgehende Sicherheitstür nicht zulässig.