Österreich | deutsch

CE-Kennzeichnung

Neue CE Zertifizierung nach Verlagerung einer Maschine von Slowakei nach Bulgarien?

Frage:

Wenn wir eine Maschine aus der Slowakei die nach der Maschinenrichtline 98/37/EG zertifiziert wurde nach Bulgarien verlagern, diese exakt im gleichen Zustand wieder aufstellen, müssen wir dann die Maschine neu nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifizieren?

Antwort:

Da die Maschine nach der Maschinenrichtline 98/37/EG zertifiziert ist, muss diese nicht neu nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifiziert werden.