Österreich | deutsch

CE-Kennzeichnung

Kann bei einem Gerät, das nach EN ISO 954-1 die Funktion "sicherer Halt" in Kategorie 3 hat, davon ausgegangen werden, dass es nach EN ISO 13849-1 ein bewährtes Bauteil mit einem MTTFd von 50 Jahren ist?

Eine direkte Einstufung der Bauteile, die eine Kategorie-Einstufung nach EN ISO 954-1besitzen, in "bewährte Bauteile" nach EN ISO 13849-1, gibt es nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Bauteile sicherheitstechnisch sogar besser als "bewährt" anzusehen sind, da die Kategorie 3 einen hochwertigeren Schutz gegen anzunehmende Fehler bietet als Kategorie 1.

Fazit:  Die Annahme "bewährtes Bauteil" ist daher durchaus begründet. Als MTTFd darf jedoch ohne tiefergehende Aussagen des Herstellers auf Basis der Kategorie 3 Angabe maximal 10 Jahre angenommen werden.