Österreich | deutsch

Sicherheitstechnische Ausrüstung

Gib es in der Maschinenrichtlinie eine Einschränkung, dass Not-Halt Taster nicht als Pilzkopftaster ausgeführt sein dürfen?

Im Leitfaden zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird unter dem Kapitel 1.2.4.3 das Thema "Stillsetzen im Notfall" beschrieben. Darüber hinaus werden in der DIN EN ISO 13850 unter 4.4 die Anforderungen an Not-Halt Geräte definiert.

Aus diesen beiden Quellen geht hervor, dass der Not-Halt an die jeweiligen Gefährdungen angepasst und entsprechend gestaltet werden muss.
Demzufolge müssen die Anforderungen an die Umsetzung des Not-Halts aus Risikobeurteilung und Sicherheitskonzept entnommen werden.

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon:
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon:
E-Mail: techsupport@pilz.at