Österreich | deutsch

CE-Kennzeichnung

Darf eine Betriebsanleitung Verweise auf andere Anleitungen enthalten?

Stellt man eine Anlage aus mehreren Teilmaschinen zusammen, so muss ggf. auch die Betriebsanleitung überarbeitet werden. Wird lediglich eine automatische Zuführung/Entnahme ergänzt (z.B. Roboter/Handling) kann es ausreichend sein die Betriebsanleitung der ursprünglichen Betriebsanleitung nur beizufügen. Das ist ebenfalls abhängig von der Komplexität der späteren Gesamtanlage.

Beim Verbund von mehreren Einzelmaschinen zu einer Gesamtheit von Maschinen kann der DIN-Bericht 146 bei der Erstellung einer Betriebsanleitung zur Hilfe genommen werden.