Österreich | deutsch

Sensorik

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Wie wird zwischen den Zonenkonfigurationen umgeschaltet?

Zur Umschaltung können aktuell bis zu 3 digitale Eingänge genutzt werden. Um Querschlüsse usw. zu verhindern, darf immer nur ein Eingang auf 1 stehen. Dadurch ergeben sich bis zu 3 umschaltbare Konfigurationen. Bei der Maximalzahl an Zonenkonfigurationen kann kein Reset/Restart und kein Warnausgang verwendet werden.

In späteren Varianten werden bis zu 70 umschaltbare Konfigurationen unterstützt.