Österreich | deutsch

Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

Was sind konfigurierbare Eingänge/Ausgänge an den Basisgeräten der Kleinsteuerung PNOZmulti Mini?

Die Basisgeräte PNOZmulti Mini verfügen über 20 sichere Eingänge, davon können bis zu 8 Eingänge als Ausgänge für Standardanwendungen konfiguriert werden. Neben 4 sicheren Halbleiterausgängen noch 4 Halbleiterausgänge, konfigurierbar als Ausgänge für Standardanwendungen oder als Testtaktausgänge.

Für jeden dieser konfigurierbaren Ein-/Ausgänge kann die gewünschte Funktion im PNOZmulti Configurator zugewiesen werden. So eignen sich die Standardausgänge beispielsweise für Meldungen an übergeordnete Steuerungen.