Österreich | deutsch

Schaltgeräte

Sicherheitrelais PNOZelog

Geräteverknüpfung mit den Sicherheitrelais PNOZelog mit logischen Operatoren - wie funktioniert das?

Sicherheitsrelais PNOZelog verfügen über logische UND/ODER Eingänge. Diese Eingänge können wahlweise auch über die Beschaltung abgewählt werden.

Wichtig ist, dass nur Geräte der Produktgruppe PNOZelog diese logischen Eingänge mit ihrem Ausgangssignal von den Ausgängen 14 oder 24 bedienen. Der Selbsttest des FET Ausgangs 14/24 dient an den logischen Eingängen dazu, ein PNOZelog als verknüpftes Gerät wieder zu erkennen.