Ostfildern, 02.10.2018

Neuer Energiespeicher PMCenergy SD nutzt Bremsenergie - Wer bremst, der spart!

Pilz erweitert sein Angebot an energieeffizienter Antriebstechnik: Die neuen Energiespeicher PMCenergy SD sparen in Verbindung mit den Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 bis zu 60 % Energie ein. Dafür wird die bei einem Bremsvorgang entstehende Energie aufgenommen, zwischengespeichert und wieder genutzt – ohne Rückwirkungen für das Stromnetz.

Weitere Vorteile neben der Energieeinsparung: Die geringe Wärmeentwicklung (Bremsenergie wird nicht mehr als Wärme abgebeben) sorgt für eine längere Lebensdauer der Geräte und da nun kleinere Kühlgeräte ausreichen, spart PMCenergy SD zusätzlich Kosten und Platz im Schaltschrank.

Energiespeicher PMCenergy SD ermittelt selbstständig die Höhe der Arbeitsspannung im Zwischenkreis der Servoverstärker. Energie, die die Spannung des Zwischenkreises übersteigt, nimmt PMCenergy SD in Kondensatoren auf. Wird der Pegel unterschritten, speist PMCenergy SD Energie bei Beschleunigungsvorgängen wieder ein und spart damit Energie.

Die Zwischenkreise können einfach miteinander verbunden werden, so dass ein Energiespeicher pro Achsgruppe ausreicht. Somit erhalten Anwender gerade an großen Maschinen und Anlagen mit vielen Achsen eine wirtschaftliche Lösung für den Umgang mit Energie.

Rückwirkungsfrei speichern
Der Energiespeicher nimmt zwar Bremsenergie auf, diese wird jedoch nicht ins Stromnetz zurück gespeist: Da der Energiespeicher keinen direkten Kontakt zum eingangsseitigen Stromnetz hat, bleiben Rückwirkungen für das Netz aus und auch die Netzrückwirkungen des Servoverstärkers werden minimiert.

Mit verschiedenen Modulen mit Leistungsstärken von 1.600 Ws und 3.200 Ws kann das Speichervolumen einfach erweitert werden – je nach Anforderung. Die Energiespeicher PMCenergy SD können mit unterschiedlichen Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 betrieben werden.

Weitere Information über die Antriebstechnik von Pilz finden Sie hier.

Besuchen Sie uns auf der Motek in Stuttgart in Halle 8, Stand 8116.

Die neuen Energiespeicher PMCenergy SD sparen in Verbindung mit den Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 Energie ein! Dabei wird die vorhandene Bremsenergie aufgenommen, zwischengespeichert und wieder zur Verfügung gestellt– ohne Rückwirkungen an das Netz.
Die neuen Energiespeicher PMCenergy SD sparen in Verbindung mit den Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 Energie ein! Dabei wird die vorhandene Bremsenergie aufgenommen, zwischengespeichert und wieder zur Verfügung gestellt– ohne Rückwirkungen an das Netz.

Die neuen Energiespeicher PMCenergy SD sparen in Verbindung mit den Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 Energie ein! Dabei wird die vorhandene Bremsenergie aufgenommen, zwischengespeichert und wieder zur Verfügung gestellt– ohne Rückwirkungen an das Netz.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at