Österreich | deutsch

Ostfildern, 20.03.2017

Drehzahlwächter PNOZ s30 von Pilz mit neuem Analogausgang - Sichere Turns ganz easy

Der Drehzahlwächter PNOZ s30 aus der Produktgruppe der Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma verfügt neu ab der Version 3.0 über einen konfigurierbaren Analogausgang, der die Diagnose komfortabler macht. PNOZ s30 von Pilz überwacht sicher Stillstand, Drehzahl, Drehzahlbereich, Drehrichtung und Wellenbruch bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e/SIL CL 3.

Sicheres Arbeiten bei geöffneter Schutztür, reduzierte Rüstzeiten und ein schnellerer Zugang zur Maschine nach Stillstandseinleitung sind wesentliche Vorteile für den Anwender beim Einsatz des PNOZ s30. PNOZ s30 ist für alle marktgängigen Antriebs- und Motorfeedbacksysteme und Näherungsschalter geeignet.

Sicherer schalten – produktiver fertigen
Der neue Analogausgang reicht die sicher gemessene Drehzahl als proportionales 0-20 oder 4-20 mA Signal an die SPS-Steuerung weiter, wodurch die direkte Verwendung der Drehzahl zur Prozessüberwachung möglich ist. Die sicher überwachte Drehzahl kann direkt auf Bedien- und Beobachtungsgeräten, z.B. auch auf den Bedienterminals PMI (Pilz Machine Interface) von Pilz, angezeigt und nachverfolgt werden. Dabei zeigt PNOZ s30 auch Über- und Unterschreitungen festgelegter Warnschwellwerte durch ein sicheres Ausgangssignal an. So lassen sich unnötige Abschaltvorgänge vermeiden und die Produktivität steigern.

Inbetriebnahme: Logisch schneller
Bis zu drei Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise „Sicherer Betriebshalt“ oder „Sichere Geschwindigkeitsüberwachung“ können durch UND und ODER Verbindungen logisch miteinander verknüpft werden, auch UND/ODER sind kombinierbar. Dies verringert potenzielle Verdrahtungsfehler und ermöglicht eine schnellere Inbetriebnahme.

Auch „Slow Turns“ sicher unter Kontrolle
Darüber hinaus greift die Wellenbruchüberwachung des Drehzahlwächters bereits bei einer Frequenz von 10 mHz gegenüber bisher 70 mHz. Dies ermöglicht über die normalen Geschwindigkeiten hinaus auch die Überwachung extrem langsam laufender Drehzahl-Anwendungen.

Konfiguration hat den Dreh raus
Die Bedienung des PNOZ s30 erfolgt komfortabel über einen Drehknopf („push and turn“). In Kombination mit dem beleuchteten Display spart das Zeit bei der Inbetriebnahme und beim Gerätetausch. Zudem zeigt das Display die eingestellten Grenzwerte und Parameter sowie die aktuelle Drehzahl an.
Bei Erreichen eines definierten Warnschwellenwertes warnt der Drehzahlwächter vor.

Bewegungsüberwachung allumfassend
Pilz bietet ein breites Portfolio mit Blick auf die Drehzahlüberwachung: Mit dem Drehzahlwächter PNOZ s30 steht ein stand-alone Produkt für die Drehzahlüberwachung zur Verfügung. Wenn noch weitere Sicherheitsfunktionen in der Applikation überwacht werden sollen, kommen die Motion-Monitoring-Module der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti zum Einsatz. Sind kurze Reaktionszeiten, erweiterte Sicherheitsfunktionen wie z. B. sichere Bremsfunktionen bei Vertikalachsen, notwendig, bietet Pilz dafür die in den Antrieb integrierte Sicherheitslösung PMC. Für die Drehzahlüberwachung in vernetzten Maschinen kommt das Automatisierungssystem PSS 4000 für Sicherheit und Automation zum Einsatz.

Mehr Informationen zum Produkt unter www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz stellt aus in Halle 9, Stand D 17. Weitere Informationen unter: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Ab der Version 3.0 verfügt der Drehzahlwächter PNOZ s30 aus der Produktgruppe der Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma von Pilz über einen neuen Analogausgang der komfortable Diagnose ermöglicht.

Ab der Version 3.0 verfügt der Drehzahlwächter PNOZ s30 aus der Produktgruppe der Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma von Pilz über einen neuen Analogausgang der komfortable Diagnose ermöglicht.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at