Österreich | deutsch

Ostfildern, 16.03.2017

Pilz auf der „Components Special Trade Fair by Interpack” 2017 in Düsseldorf, Halle 18, Stand B16 - Smart und sicher verpacken!

Auf der diesjährigen Messe „Components Special Trade Fair by Interpack“ stellt das Automatisierungsunternehmen Pilz flexible und wirtschaftliche Lösungen für Verpackungsmaschinen in den Fokus des Messeauftritts. Schwerpunktthemen sind Lösungen rund um die Smart Factory. Auch neu mit in Düsseldorf: der elektrisch aktivierbare Not-Halt-Taster PITestop active, der insbesondere auch im Verpackungsbereich ganz im Sinne von Industrie 4.0 für Sicherheit und Produktivität sorgt.

Ob für Maschinen mit elementarem Funktionsumfang oder verkettete Maschinen und Anlagen: Pilz bietet Herstellern und Betreibern von Verpackungsmaschinen komplette Lösungen für Sicherheit und Automation. Dazu gehören durchgängige Lösungen aus den Bereichen Sensorik, Steuerungstechnik, Antriebstechnik und Visualisierung.

Verpacken à la Industrie 4.0
Der modulare Anlagenbau gilt als Schlüssel zu mehr Flexibilität in der Produktion: Auf der Components zeigt Pilz anhand eines Modells der Smart Factory, wie individualisierte Produkte flexibel, kosteneffizient und anwenderfreundlich gefertigt werden können. Das Modell setzt sich aus drei Modulen zusammen, die miteinander vernetzt, als intelligente Produktionsstraße personalisierte Produkte herstellen.
Neu in der Pilz Smart Factory dabei ist der elektrisch aktivierbare Not-Halt-Taster PITestop active. Er signalisiert durch Beleuchtung, ob er aktiv ist oder nicht. Maschinen- und Anlagenteile lassen sich gemäß ISO 13850 je nach Bedarf sicher aktiv oder inaktiv schalten. So bringt PITestop active Vorteile für Anlagen und Maschinenparks, in denen Anlagenteile verschoben werden. Denn so sind flexible Sicherheitskonzepte, die vor allem auch in der Verpackungsindustrie gefordert sind, einfach umsetzbar. Damit trägt der elektrisch aktivierbare Not-Halt-Taster zu mehr Flexibilität und mehr Modularisierung auch bei Verpackungsmaschinen bei.
Da mit PITestop active nicht mehr die komplette Anlage unter Strom gehalten werden muss, um die Not-Halt-Funktion aufrecht erhalten zu können, profitieren Anwender zudem von Einsparungen bei Energiekosten.

Pilz stellt aus in Halle 18, Stand B16. Weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz unter: www.pilz.com/interpack

 

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ präsentiert Pilz auf der Hannover Messe vom 24. bis 28. April 2017 Branchenlösungen, Produktneuheiten und Dienstleistungen für komplette Automatisierungslösungen.
Schwerpunktthemen von Pilz auf der diesjährigen Components sind Verpackungs-Lösungen rund um die Smart Factory.

Schwerpunktthemen von Pilz auf der diesjährigen Components sind Verpackungs-Lösungen rund um die Smart Factory.